This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2313:低侧双向电流感应应用

Guru**** 2514705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/791931/opa2313-low-side-bidirectional-current-sensing-applications

器件型号:OPA2313

TIDU675 的电路图如图所示。偏置电压是否会影响主路上的电流?如何处理该偏置电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、正如应用手册中提到的那样、有一些影响:"当以牺牲精度和印刷电路板(PCB)空间为代价来优先考虑成本时、此拓扑尤其有用。" 但影响非常小、几乎可以忽略不计。 具体发生的情况取决于电流源。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:

    您还可以查看此指导手册电路:
    www.ti.com/.../sboa223b.pdf

    由于 Rsense 通常很小、因此两端的压降不会太大、并且 Rsense 顶部的基准电压影响极小、并且很容易被源极电流淹没。

    最棒的
    Paul