This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV271:手动计算噪声误差时出错

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV271, OPA846

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/791923/tlv271-mistake-in-noise-error-calculation-by-hand

器件型号:TLV271
主题中讨论的其他器件: OPA846

您好!

我将 TLV271运算放大器用作跨阻放大器。 连接光电二极管(电流源)以将电流转换为电压。 在这里、我成功了。

但我的问题是、我手动计算了噪声误差。 我将获得18V 的峰峰值噪声。 这是一个错误。 我已附上计算 Excel 工作表。 请指出我犯了错误的地方。

e2e.ti.com/.../Noise_5F00_Cal.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Manideep、您好!

    如果不查看您的 Excel 工作表、如果没有反相节点上的电容(即使只有寄生电容)、您就无法进行跨阻噪声计算。这里有一个很好的讨论、高速、但通常适用。

    www.ti.com/.../sboa122.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Manideep、

    在这里、您可以找到非常详细的示例计算:

    e2e.ti.com/.../2539745

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、SBOA060非常透彻(我相信 Jerry Graeme、他后来在增益技术名称下出版了一本非常好的互阻抗书)。 中包含自限噪声项方程。 我们在 SBOA122中简化的是、我们忽略1/f 区域、因为它不是积分噪声的重要部分、我们假设后置 RC 滤波器设置噪声积分 BW <反馈极点-这大大简化了方程、并且是均衡器的所在。 3 OPA846数据表来自。

    是的,这是格雷梅先生1995年的著作。  

    https://www.amazon.com/Photodiode-Amplifiers-OP-AMP-Solutions/dp/007024247X

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Manideep、

    Kai 和 Michael 的建议非常好。 如有任何疑问、请告知我们。

    保罗