This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA2128:关于电源电流

Guru**** 2673955 points

Other Parts Discussed in Thread: INA2128

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/791532/ina2128-about-power-supply-current

器件型号:INA2128

您好!

您能告诉我 INA2128电源电流的情况吗?
我想知道为 INA2128选择电源时的最大电流消耗。
数据表中描述了以下内容。
我可以考虑1.5mA 是最坏的情况吗?

使用条件是
电源电压:±6V
增益:1.4.
输入电压:±2.5V

请给我建议。

此致、
Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tsukui、

    您可能希望阅读此回复:

    e2e.ti.com/.../2927285

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tsukui

    在本主题中、我们收到了有关该规范的三个相同的问题、因此我假设有一个共同的来源。 Kai 回答了他上面提到的主题中的问题、但重申一下、该器件的最大电流消耗将是最大静态电流(1.5mA)加上最大负载电流。

    此致
    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai-San、Dennis -San、

    感谢您的响应和支持。
    我理解这个问题。

    此致、
    Yusuke