This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2333-HT:闭环输出阻抗

Guru**** 2512925 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2333-HT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/791740/opa2333-ht-closed-loop-output-impedance

器件型号:OPA2333-HT

我想计算低频(低于10Hz)时的单位增益闭环输出阻抗。 数据表似乎只有一个频率(350KHz)的开环输出阻抗。 是否可以提供开环与频率输出阻抗关系图?

此致

Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    OPA2333-HT 的产品文件夹提供了 TINA 测试台的链接、其中提供了输出阻抗与频率间的仿真结果。
    我认为这提供了你所要问的。

    www.ti.com/.../sboc083

    谢谢
    Christian