This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 运算放大器

Guru**** 1284650 points
Other Parts Discussed in Thread: LMV2011, LMP2011, TLV376, OPA320
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/791588/op-amp

主题中讨论的其他器件:LMV2011LMP2011TLV376OPA320

正在寻找运算放大器、以替代 ADI、p/n  AD8691AUJZ-REEL7  

主要要求:

最大           Voffset = 3mV

           最大 Ib = 260nA

           µs 压摆率= 2.2V/μ s 及以上

4、         增益= 3MHz 及以上

5.       VCC=3.3V

6.低成本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eli

    了解一下 LMP2011和 LMV2011。

    此致
    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 Dennis
    这些是高成本器件。
    ADI 成本0.40/ 20KU
    另一个竞争对手是 SEMI、p/n NCS2003ASN。
    需要 SOT23-5
    封装
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eli、

    对照 AD8691、查看我们的 TLV376。 此器件满足您概述的许多参数的要求/存在竞争。 TLV376:

    • 工作电压范围为2.2V 至5.5V、
    • 0.1mA 最大输入失调电压、
    • 5.5MHz 带宽、
    • 2V/μ s µs 率、和
    • 0.3pA 的典型输入偏置电流

    与 NCS2003相对、您能指定要求吗? 我可以建议使用 OPA320。  

    Tamara