This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV314-Q1:相邻引脚短路时的行为

Guru**** 2747345 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV314-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/791496/tlv314-q1-behavior-at-short-of-adjacent-pin

器件型号:TLV314-Q1

大家好、

作为可靠性信息之一、客户似乎想知道 当相邻引脚短路时 TLV314-Q1的行为是怎样的。 您是否有任何文档、材料或博客显示此器件在邻近引脚短路时的行为?

此致、

6月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Jun.

    第6.1节中的"绝对最大额定值"将回答此问题。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jun、

    我们没有专门回答这一问题的任何文件。 但是、对于运算放大器、这是一个非常简单的过程、可以通过逻辑和 Kai 提到的绝对最大额定值表来计算:

    假设您使用的是 DBV 封装:
    引脚1至引脚2:可能导致放大器达到其输出电流限值(取决于输入信号)、并且可能会发生热损坏。
    引脚2至引脚3:对器件没有影响、将影响电路运行、因为共模电压现在为 V+
    引脚3至引脚4:对器件没有影响、由于输入短接在一起、电路将不工作。
    引脚4至引脚5:对器件无影响、电路将无法按预期工作。
    引脚5至引脚1:可能导致放大器达到其输出电流限值(取决于输入信号)、并且可能会发生热损坏。

    我希望这能让您了解如何进行这种分析。 如果电路配置也已知、这会很有帮助。

    最棒的
    Paul