This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9302:关于 TLV9302和 TLV9102的 RTM

Guru**** 2502165 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9102, TLV9302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/790533/tlv9302-about-rtm-of-tlv9302-and-tlv9102

器件型号:TLV9302
主题中讨论的其他器件:TLV9102

您好、支持团队、

我对 TLV9302和 TLV9102感兴趣。
这些 IC 的 RTM 是什么时候?

此致、
M. Tachibana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TLV9302和 TLV9102预计将在本月末投入 RTM。 但您现在可以订购样片来评估器件的性能。

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TIM-SAN、

    感谢您提供的宝贵信息。
    我认为这些 IC 作为通用运算放大器具有吸引力。
    它非常有用。

    此致、
    M. Tachibana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tachibana-San、

    很高兴您喜欢我们的新器件! 如果您需要任何其他支持、请告诉我。

    谢谢、

    Tim Claycomb