This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] :电流消耗的 INA2128 μ A

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: INA2128

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/791386/ina2128-regarding-current-consumption

器件型号:INA2128

我们想向您询问 INA2128的电流消耗。

在增益为1.4倍且输入电压为±6V 的±6V 电源电压下运行时、最大电流消耗是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    由于数据表中不包含更多详细信息、我假设最大电源电流规格为1.5mA。 另请参阅数据表第5页的图、其中显示了电源电流的温度相关性。 最后、添加负载电流。

    Kai