This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何创建一个虚拟接地节点,用于在 GHz 以上求和多个信号用途? MMIC 放大器只有单个同相输入

Guru**** 2538560 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA855, LMH6702

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/790861/how-do-i-create-a-virtual-ground-node-for-summing-multiple-signal-purposes-above-a-ghz-mmic-amplifiers-only-have-a-single-none-inverting-input

主题中讨论的其他器件:OPA855LMH6702

如何创建一个虚拟接地节点,用于在 GHz 以上求和多个信号用途? MMIC 放大器只有单 个同相输入  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亚瑟早上

    这是一项艰巨的任务-我假设您计划使用50欧姆的电阻器终止每个信号。 使用最快的 CFA 的反相运算放大器可能会遇到这种情况。 尝试将50欧姆输入连接到反相节点、并将同相输入连接到 GND 的 LMH6702。 需要使用提供正确相位裕度的反馈 R。 但不会比1GHz 多得多。 根据信号数量的不同、使用相同的反相求和方法、VFA - OPA855的最新速度可能会有所不同。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    正如我之前所说的、射频信号通常由"电源分离器/组合器"进行汇总。

    e2e.ti.com/.../an10006.pdf

    Kai