This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2197:接近 V+轨的失调电压漂移规格

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2197

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/790578/opa2197-offset-voltage-drift-spec-near-v-rail

器件型号:OPA2197

大家好、团队、

我如何看待接近 V+轨条件下的失调电压漂移?

数据表显示了以 VCM=(V+)-1.5V 作为测试条件时的失调电压漂移规格。 同时、OPA2197 VCM 范围达到 V+轨。

如果 VCM 大于(V+)-1.5V 或保持不变、失调漂移会变得更糟吗?

我认为 VCM=(V+)-1.5V 条件代表 NMOS 输入工作区、当 VCM 大于(V+)-1.5V 时、我们也可以参考该规格、对吧?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sato-San、

    正确的做法 是、一旦输入共模电压(VCM)达到正电源轨的大约2.5V 至2V 范围内、OPA2197 N 沟道输入差分级便会运行。

    我们 为 OPA2197漂移指定的只是 OPA2197电气特性表中规定的值。 因此、由于该表未精确指定 VCM = V+时的漂移、因此无法为该条件指定漂移限制。 但是、我已经查看了 OPA219x 系列的原始特性数据、我可以告诉您、在(V+)- 1.5V 至 V+的正 VCM 区域内没有什么特别的情况。 斜率保持与(V+)- 1.5V 时的大致相同、 并且将具有与表中列出的类似漂移(DVO/dT)。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Thomas-San、

    感谢您的评论。
    数据表未指定 VCM=V+测试条件下的漂移性能、因此 TI 无法保证、但我们可以认为4.5uV/C 也是 VCM=V+条件下的最大值、对吧?
    如果上述错误、并且在非常接近 V+的输入下漂移性能会稍微变差、那么对于漂移性能、应有多少裕度? 10%的利润率是否合理?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sato-San、您好!

    我们无法 确保 VCM = V+漂移最大值为4.5V/°C、因为数据表未说明这一点。 我们可以 说、Vcm = V+时的最大漂移约为4.5V/°C、但  对于某些 OPA2197器件、漂移可能更高

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程