This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA3221:"Current"监视器的寄存器映射

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: INA3221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/791099/ina3221-register-map-for-current-monitor

器件型号:INA3221

大家好、

您能否建议如何使用 INA3221实现"电流"监控器功能?

计算方法是什么?

寄存器映射在哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bonnie、您好!

    感谢您深入了解该论坛。 这是一个广泛的问题。 因此、我将为您提供一些基本设计原则、然后我们或许可以从此处缩小您的问题范围。 您可以测量的最大电流来自最大电气特性表 Vshunt 规格(163.8mV)。 Imax=.1638V/Rshun. 您能够测量的最小电流由 Vos (80uV)决定。 我们建议您的负载电流和分流器产生的 Vsense 比该数字大10倍。 使用此器件时、您需要对配置寄存器进行编程、以设置转换时间、是否使用所有通道以及设置器件是否将持续测量。 要计算电流、您需要使用分流电压寄存器提供的电压值。 数据表的第8.6.2.2节举例说明了如何根据寄存器值计算分流电压。 获得分流电压后、您可以将该值除以分流电阻值、以获得电流值。 寄存器映射可在数据表的第8.6.1节中找到。