This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM324:单位增益放大器设计查询

Guru**** 2586065 points
Other Parts Discussed in Thread: LM324

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/790948/lm324-unity-gain-amplifier-design-query

器件型号:LM324

您好!

我有使用 LM324的单位增益放大器的参考电路、如图 它用于驱动隔离变压器。 在该电路中、放大器的输出端使用 R 和 C。

我想了解 R 和 C 的使用情况,是低通滤波器还是电感负载驱动的任何补偿。 因为反馈是在 R 之后获取的、而不是来自运算放大器的输出端子。

此致、

Swaminath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您在哪里获得了该电路? 看起来是双反馈电路的开始、但缺少电容器?  

    变压器在直流电时短路、因此100欧姆电阻可能会限制电流? 为了了解交流性能、需要负载和匝数比。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Swaminath、

    您的电路提醒我此处讨论的负阻抗转换器(NIC):

    sound.whsites.net/.../audio-xfmrs.htm

    遗憾的是、即使是最小的负载电容也会增加馈 bak 环路内的相位滞后、从而降低相位裕度。 我不仅讨论变压器初级侧的负载电容、还讨论其次级侧的负载电容。 因此、除非变压器次级侧上的负载不是很清楚或不受控制、否则不明智的做法是使用 NIC 来驱动变压器。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Swaminath、

    如果您尝试创建缓冲区、则正确的是需要移动反馈点。 正如其他人提到的、我不确定您在哪里找到此电路、但对于您尝试执行的操作而言、它似乎不正确。

    我将查看此电路设计指导手册: www.ti.com/.../sboa269a.pdf
    请小心处理如此大的卡路德、您可能需要对其进行补偿。

    最后、如 Michael 所述、变压器在直流时短路、因此根据您尝试传递的信号、您需要确保您的电路的行为符合您在直流时的预期、并且您不会将运算放大器输出直接接地。

    最棒的
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正确的是、变压器按定义为交流耦合器件-因此、如果源极能够产生直流电流、通常会有一个阻断电容器进入这些器件。