This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM358B:lm358 LM358B

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: LM358B, LM358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/791137/lm358b-lm358-lm358b

器件型号:LM358B
主题中讨论的其他器件: LM358

您好 的团队:

LM358和 LM358B 之间有何差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    最大电源电压、最大温度范围、偏移电压等 为什么不查看数据表?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    Kai 正确。 LM358B 将是这两款器件的更好选择。

    最棒的
    Paul