This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA302:ALERT2工作原理

Guru**** 2873830 points

Other Parts Discussed in Thread: INA302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/790585/ina302-alert2-working-principle

器件型号:INA302

您好!

我们在设计中实施了 INA302过流保护。

LIMIT2设置为40A 电流限制。 LATCH2引脚连接到 GND (透明模式)

已将 DELAY 引脚连接到10uF 电容器以提供2.44s 延迟。

如果浪涌电流超过40A (例如100us)、我们的预期是不应将 ALERT2信号置为有效、因为我们已将时间延迟设置为2.44s。

但我们观察到、即使浪涌电流不超过100us、ALERT2也会在2.44秒后生效。

我们已更换 IC、并发现新 IC 也具有相同的行为。

这是 IC 的预期行为吗? 如果是、那么延迟的目的是什么?

谢谢、

Yogesh M R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Yogesh、

    感谢您考虑使用德州仪器。 要回答您的问题、我需要更多详细信息。 您的分流电阻器的值是多少?您的典型电流电平是多少? 一种可能的解释是、电流从未下降到足够低的水平、从而使 Vout 超过迟滞阈值。 如果未超过此阈值、则器件可能会将警报置为有效。 但是、如果 Vout 比 VLimit 低100mV、我不会期望警报生效。 如果这种情况发生、为了更好地了解您的情况、我将需要 Vout、Vsense 和 Vlimit 的示波器快照。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    非常感谢您的回答。 我们没有考虑比较器的100mV 迟滞。

    谢谢、此致、

    Yogesh M R