主题中讨论的其他器件: INA301、 INA233、 INA219、 INA220
你(们)好。
我正在寻找一个可执行精确电压和电流测量的器件的建议。 这将用作电池管理系统的一部分。 2个电压测量通道很方便、但不需要。 将在分流器上执行电流测量。
我目前正在查看 INA226。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Dan、您好!
这取决于您的应用、尤其是您的测量电流范围。
在低输入电流下、失调电压、偏置电流和 CMRR 等规格决定了误差。 在这种情况下、INA226是我们最好的器件之一、仅有10uV 偏移(最大值)、10uA 输入偏置(典型值)和140dB CMRR (典型值)。
在高输入电流时、增益误差和分流电阻器容差决定了误差。 INA226也是我们最出色的器件之一、其增益误差最大为0.1%、但在同一联盟中还有其他器件、例如 INA233和 INA301。 您可以在 此处看到我们的电流感应放大器产品系列 、并根据需要按规格进行排序。
此致、
Ian Williams