This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA219:INA219 -用于测量电机电流的双向电流测量?

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: INA219, INA253, INA240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/790103/ina219-ina219---bidirectional-current-measurement-to-measure-motor-current

器件型号:INA219
主题中讨论的其他器件: INA253INA240

您好!

我们希望在我们的应用中使用 INA219来测量电机电流。  

我们想确认 INA219是否可用于测量 H 桥电机控制中的电机电流 、即在 H 桥中间放置分流电阻器、以精确测量双向电流。   

数据表显示将分流器的正极侧连接到 IN+引脚、将分流器的负极侧连接到 IN-引脚。  但是、在我们的应用中、如果电机电流改变方向、IN+和 IN-可以分别成为分流器的负侧和正侧。  因此、请确认我们是否可以使用 INA219、尽管数据表显示它可以双向测量。

等待快速响应!

谢谢、

史密斯·R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Smith 女士、您好!

    INA219确实可用于双向电流感应。 然而、INA219输入上的共模电压(VCM)必须保持在-0.3V 至26V 的最大限值内。 在 H 桥电机控制应用中、 当电流改变方向时、负载电压是什么样的?

    此致、

    Ian Williams
    应用经理
    电流和磁感应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ian、

    感谢你的答复。 当我们的电机由12V 电源轨供电时、我们将处理共模电压。  请查找我们打算在其中引入此器件的附加电路。 请告知我们是否需要处理其他事项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Smiththa、

    由于几个原因,INA219很可能无法使用,如您所述。

    第一个原因是输入共模电压–12V 的总线电压处于指定的共模范围内、但电流感应放大器还需要承受至少-1.5V 的负共模电压。 显然、INA219无法做到这一点。

    第二个原因更微妙、它与 PWM 抑制有关。 放大器必须能够承受 PWM 边沿、而不会闩锁并破坏自身。 此外、它需要抑制 PWM 干扰、以免损坏输出。

    我们有多个模拟输出电流感应放大器可在此处使用、但到目前为止、最好的候选器件是 INA240。 遗憾的是,目前我们没有等效的数字输出版本;因此您需要从控制器获得 ADC 通道。 INA253基本上是 INA240加上~2m Ω 的内部集成分流器。 这可能也是一个不错的选择。

    此致、Guang