This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2810:用作单位增益缓冲器和线路驱动器

Guru**** 2828555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/790214/opa2810-usage-as-a-unity-gain-buffer-and-line-driver

器件型号:OPA2810

您好!

我的电路具有+13V 至-13V、50Hz 的交流大信号输入。 我的电路必须由单个+5V 电源供电。

我用一个3电阻(和一个基准)电路对输入信号进行分频和移位、以便+13V 转换为5V、-13V 转换为0V。

从这一点开始、我需要执行以下操作:

1.将信号引入3个不同的窗口比较器

2.将该信号缓冲至电路外数据采集仪器(灵活的输入电压、高阻抗)

将该信号缓冲到 Delfino 的 ADC 中。

我非常希望得到以下方面的建议:

1.以下安排:

2.为该任务选择缓冲区。

非常感谢

开放的我们党

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Uri,

    您看到过这种情况吗?

    slideplayer.com/.../

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Uri,一些要点,

    1.没有什么真正的 RRout、所以您应该重新调整电阻器的值以产生0.2V 至4.8V 的电压。
    2.这些电阻器会增加很多噪声-可能被削减10倍、并在 V+输入端添加一个电容、以限制带宽噪声、例如200Hz。
    3.如果您的信号实际上只有50Hz,请寻找速度较低的部件,该部件可以将100欧姆负载驱动至4.8V,>50mA 输出
    4.不确定为何不能仅从一个输出驱动所有负载-您可能需要隔离电容输入的采用串联 R 的比较器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kai。 这很有帮助。

    此致

    开放的我们党

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢大家。
    这很有帮助。
    此致
    开放的我们党