This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226:在 i2c 上的0x50地址上的 INA226

Guru**** 2768865 points

Other Parts Discussed in Thread: INA226

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/790407/ina226-ina226-at-0x50-address-on-i2c

器件型号:INA226

您好!

我可能通过反转类似2s 的 VCC/GND 来损坏 INA226。

它现在在0x50处显示在 i2cdetect 上、而不是通常的0x40

将我的代码更改为0x50后、

它会获取电压、但它会关闭-0.5V、

电流读数非常小、

电源从我看到的内容中正确读取。

请注意、所有这些读数在"事故"发生之前都是正确的。

只是想知道除了更换它之外、我还能做些什么。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brendan、

    感谢您使用论坛来回答问题。

    我相信您最安全的选择是替换 INA226。  这将消除除错误地址或您提到的偏移误差之外您不知道的任何意外错误。  如果不知道损坏的程度、您将来可能会调试更多由该事件导致的问题。