This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM124A:LM124A:输入电压范围问题

Guru**** 1183750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM124A, LM124
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/789617/lm124a-lm124a-input-voltage-range-problem

器件型号:LM124A
主题中讨论的其他器件: LM124

HELLOW、

我对 LM124A 有疑问。

我只有在接地的4号引脚和11号引脚上为 LM124提供15V 电源。

但是、3号引脚的输入电压范围为负10V 至正10V。

此 应用是否有可能?

我担心 LM124运算放大器损坏或其他可能出现的问题。  

详细原理图如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Seyong、

    是的、这会带来问题。 输入电压不得超过引脚11上的电压。 请参阅数据表的第6.1节。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Seyong、

    这不是允许的条件、如果电流不受限制、则会损坏器件。

    TI 有许多版本的 LM124、它们包含在不同的数据表中、因此我不确定您使用的是哪个版本。 但是、在任何情况下、所有数据表中显示的输入引脚的绝对值为-0.3V。 这适用于接地端的 Vcc-。 实际上、绝对最大值比 Vcc-引脚低-0.3V (如果 Vcc-接地、这当然是-0.3V)。 任何低于此值的电压都会开始导通二极管并导致电流过大。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢。