主题中讨论的其他器件: NE5532、 TL082、 THS4531、 ADC161S626
大家好、我写这篇文章是因为我尝试了解仿真设计时发生的一些事情、但我没有对这个问题得出明确的结论。 我最想说的是与 THS4551规格有关、我可能看不到这些规格。
我要做的是放大和过滤来自驻极体麦克风的声音信号、如所附图像中所示。 该信号经过交流耦合、然后作为单端输入馈入差分放大器、以便应用增益并滤除我不感兴趣的频率。 麦克风产生的电压峰峰值约为50-100mV。
此设置产生的波特图曲线可满足我的需求、但是、计算增益时、Rf/Rg = 100、这将是40dB、波特图并不完全达到该值(大约为26dB)。
如果我尝试增大反馈电阻 RF (或减小 Rg)并模拟50Hz 和 A=50mV 的平方波的瞬态响应、则电路会变得不稳定(我认为)。
注意:顶部和底部的限值由齐纳二极管引起、这是为了避免任何过压穿过并损坏 ADC。 我很确定这不会影响性能、但我添加了它们以防万一。
输出将被定向到多路复用器、然后是 ADC、两者都是差分信号。
另一件事是我模拟了开环增益、在大约800kHz 时、相位裕度大约为80°。
最后、我不知道我是否遗漏了一些东西、但我想问不会有伤害。
如果您需要更多信息、我很乐意进一步评论。
谢谢、
圣地亚哥