This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO122:隔离放大器

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/790362/iso122-isolation-amplifier

器件型号:ISO122

尊敬的先生,请提供帮助

我需要隔离放大器(跟随器) 来传输1...2V 直流电压。 我有两个单极电源+5V-1和+5V-2。  这些电源彼此隔离。   我可以使用 ISO122吗?   您可以推荐其他放大器吗?

TIA

此致、

Vladimir Naumenkov

www.agat.by

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vladimir、

    所有这些放大器均可用于:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai、谢谢

    此致、

    Vladimir Naumenkov

    www.agat.by