This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM318-N:LM318-N 最大电源电压范围

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: LM318, LM318-N

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/790020/lm318-n-lm318-n-maximum-supply-voltage-range

器件型号:LM318-N
主题中讨论的其他器件:LM318

你(们)好

我的客户端在以下电路中使用 LM318N。


电源如下所示。


这是 IC 规格正常的水平吗? 或者电源是否超出规格范围?

该产品同一系列 LM318的数据表引用了中电压、如下所示


'除非另有说明、否则所有体积值都相对于 VCC+和 VCC–之间的中点。'

请检查一下。

谢谢你

此致

Anthony 先生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Anthony、

    遗憾的是、原理图不完整。 因此、很难给出正确的答案。

    LM318数据表显示、输入电压必须与电源轨保持3.5V 的距离。 换句话说、您的电路中允许的最大共模输入电压为5.2V - 3.5V = 1.7V。 但您的输入电压更高、违反了该规格。

    LM318-N 的数据表显示、OPAMP 不得作为电压跟随器进行硬接线。 请参阅 LM318-N 数据表的图42 但电路 ARROUND U11违反了此建议。

    最后但同样重要的是、将一个电容器从 OPAMP 的输出端直接连接到信号接地并不是一个好的设计做法。 这可能会破坏 OPAMP 的稳定性并使其振荡。

    LM318是运算放大器下方的一款 DIN。 我强烈建议使用较新的 OPAMP。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Anthony、
    我也同意 Kai 的说法。 我要补充的另一件事是、您也违反了"VCC-"的绝对最大额定值。 您不能低于-20V、因为这可能会损坏您的器件。

    此致、
    Bala Ravi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Anthony、

    LM318是一款40V 器件、因此+5和-25电源正常。 ±20V 限值假设是对称的双电源。

    不建议用硬接线连接跟随器的原因是输入端具有钳位二极管、以保护"精密"输入晶体管 B-E 结(请参阅 Abs-max 注释4和内部电路图)。

    当输入和输出发生快速阶跃变化(压摆)以赶上时、输入端可能会出现较大的差分电压。 在此期间、必须限制流入输入端的电流(<10mA 或更低)以保护二极管、因此示例电路中的输入端始终有一个最小10k 的电阻器(图42)。

    正如 Kai 所说、不要在输出端放置一个电容器。 滤波应在输入侧完成。 如果您必须在这里放置一个电容器、如果您无法保证输出电压始终为负、那么它应该是一个非极性电容器。 我会将电容器移至 MMI_VO 行、并根据时间常数对其进行适当调整。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的宝贵意见。

    实际上、我的客户已经在生产具有上述电路的产品、
    但最近、输出不需要的电压时出现了问题。
    通常、u11的输出电压约为19V、但问题板的输出电压约为22V。
    我们担心这是一种有缺陷的产品、还是可以通过更改电路来改进它。
    您能否建议更合适的运算放大器或电路更改来解决此问题?

    谢谢你
    此致。

    Anthony 先生
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Anthony、

    您的意思是-19V 和-22V、而不是19V 和22V、对吧?

    R41左侧连接了什么?

    引脚"LCD 对比度"上的励波输入信号是什么? 它是真正的直流信号吗? 还是包含来自 PWM 的交流分量? 您能否显示此信号的示波器图?

    为什么 C46的下端子连接到"VLCD"而不是信号接地?

    Kai