This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA196:与9V 电池供电的 OPA196相当

Guru**** 2665815 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA196

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/790155/opa196-suplly-the-opa196-with-a-9-v-battery

器件型号:OPA196

大家好、

我可以使用正常的9V 电池来支持 OPA196、还是必须考虑任何因素?

我是否必须对电源电流进行一般限制?

感谢 Helb、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Marvin、

    是的、请参阅数据表的第6.3节。

    但请记住、电池老化时会导致电源电阻增大。 因此、您可能需要增强电源去耦。 OPAMP 消耗的负载电流越大、情况就越正确。 我建议在强制的100nF 去耦电容中加入一个10 100µ μ F 铝电解电容器。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速帮助。

    好的、我不必限制大电流、对吧?

    马尔夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hhm、您为什么要限制电源电流?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不想限制电源电流。
    我只销毁了我的其中一个 Opas、然后我想我必须限制电源电流吗?
    很抱歉,这是我第一次在 Opas 工作:)。

    知道我用9V 电池为 OPA 供电、它工作正常、除非失调电压。
    我有一个万用表(HP3458A)、它可以测量几个 Mircovolt 范围内的直流电压、因此我想在输入短路时测量输出端的偏移电压。 但输出电压与数据表中的特定偏移电压相差很远。

    也许您或其他人可以给我一个处理这个问题的建议。

    马尔夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    您能否展示您的电路原理图?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、user5990299、

    OPA196当然可以由单节9V 电池轻松供电。 您不必提供任何类型的限流电路、因为仅 OPA196的工作电流就非常低;电流最高为250uA。  您使用 OPA196驱动的任何负载都需要从运算放大器输出拉出或灌入电流。  该负载电流来自9V 电池、并从 OPA196电源引脚之一流入/流出。

    OPA196能够提供的电流大小是受限的、并且与输出级电气特性和工作温度相关。  OPA196数据表 图6和图7 、输出电压摆幅与输出电流间的关系中的典型特性图很好地表示了 OPA196的输出电流大小。 通常、使用诸如 OPA196的精密运算放大器来驱动10千欧或2千欧的轻负载、并且输出电流很低。 9V 电池可轻松处理该总工作电流和输出负载电流。

    确保 OPA196在其线性共模输入电压范围和线性输出电压摆幅范围内运行。 如果运算放大器的偏置方式使输出相对于其中一个摆动轨向上、则它将不会处于线性工作范围内、并且电压偏移将超出其指定范围。 如果我们可以看到您的测试电路如 Kai 所述、那将会很有帮助。

    如果您想了解运算放大器的失调电压、请查看 TI 高精度实验室-运算放大器系列第2部分。 我认为这可能有助于您进行电压偏移测量:

    https://training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程