This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1311-Q1:能否向后使用模拟隔离器?

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1311, AMC1301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/790061/amc1311-q1-can-i-use-an-analog-isolator-backwards

器件型号:AMC1311-Q1
主题中讨论的其他器件:AMC1311AMC1301

您好!

我想  使用 AMC1311将一个模拟信号(+/- 2V)从低电压隔离侧传输到高压侧。 这是可能的、还是针对此操作模式存在任何技术问题?

如果无法实现、您是否可以提交其他选项或部件以实现技术目标?  5µs 传输时间应短至小于1 μ s。

此致

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    当然、您需要旋转 AMC1311并将输入信号连接到 AMC1311的输入侧。 :-)

    此外、请记住、低于-0.1V 的输入电压是不可能的。 请参阅数据表的图22和第7.3节。

    一种补救方法是对输入电压进行偏移和重新扫描、以便您的-2V...+2V 输入电压范围下降到窗口0V...+2V。 一个由三个电阻器组成的简单分压器可以提供这一功能。 不过、对于偏移、您需要稳定的电源电压或基准电压。

    或者使用以下隔离器之一:

    www.ti.com/.../products.html

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel

    您可以改用 AMC1301,它接受0-250mV 的双极信号。
    您需要在 Input (输入)上使用1:10 (或1:8)分频器。

    这是基安提出的好建议的另一种选择,而凯安则有此要求
    稳定的 Vref 和额外的精密电阻器

    请记住使用一个与 VINN 串联的 RES 等于与 VINP 串联的 REQ。

    假设您的输入分频器具有 R 和9R,并且中点连接到 VINP;
    然后您的 VINN;它不是直接连接到 HV 侧 GND;而应该通过
    A 系列电阻为0.9 R。

    AMC1301可在大约3us 的距离内传输您的模拟数据。

    我使用了很多,它们都很好。
    Rgds

    Varunesh