This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM339A:它是否可以由+/-非对称电源供电?

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: LM339A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/790014/lm339a-can-it-be-powered-by---asymmetric-power-supply

器件型号:LM339A

您好!

我们使用 LM339A 作为+/-电源下的比较器。 我们需要确认两种情况。  

(1) V+=+5.3V 和 V-=-5.3V

(2) V+=+18.5V 和 V-=-5.3V

库尔在这些电源下工作吗? 如果可以、输入电压范围和 Vout 高/低范围是多少?  

如数据表中所示、有效 Vin 为0~VCC-2V。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yi、

    建议的共模输入电压范围转换为

    (1)-5.3V...+3.3V

    (2)-5.3V...+16.5V

    应用中。

    Vout_low 也将为-5.3V。 VOUT_HIGH 取决于上拉电阻器的电源电压。 上拉电源电压不应高于+30V - 5.3V =+24.7V。

    Kai