This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA231:>30V 电源监控器件

Guru**** 2765555 points

Other Parts Discussed in Thread: INA226, LM5056A, INA233, INA260

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/789384/ina231-30v-power-monitor-device

器件型号:INA231
主题中讨论的其他器件:INA226LM5056AINA233INA260

您好!

是否有任何功率监控器器件可监控30V 最大电压、700mA 最大电流?

此致、

隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hideyuki、您好!

    如果您转到 我们网站上的电流/电压/功率监控器产品页面、您可以按最大共模电压(VCM)对产品进行排序。 当我这么做时、我看到 LM5056A、INA233、INA260和 INA226显示为您系统的可能选项。

    对于700mA 最大器件要求、这不清楚、可能无关紧要。 我们的大多数电流感应放大器和监控器可在多种电流电平(1µA μ A、1mA、1A、100A)下工作、唯一的要求是分流电阻器具有足够的功率耗散来处理最大预期总线电流。

    最棒的

    Peter Iliya

    电流感应应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    感谢您的回答。 我将检查产品页面选择。

    此致、

    隐藏