This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3092:增益问题

Guru**** 2930850 points

Other Parts Discussed in Thread: THS3092

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/789927/ths3092-problems-with-gain

器件型号:THS3092

大家好、  

我在插件板上有一个测试电路、其中 THS3092作为电压跟随器、Rf=Rg = 1k Ω。  

不幸的是、增益始终恰好是一个。 也许有人知道原因是什么?
我使用频率发生器作为源。

作为负载、我使用了一个100欧姆电阻器。

非常感谢您的帮助。

问候语,  

G F  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、GF、

    通常、我们对这些器件进行网络分析器测试、至少进行一次直通校准、这样可消除50欧姆输入端接的匹配损耗。 然后、输出通过50欧姆串联电阻输出到50欧姆测量器件、这会导致1/2的增益损失、因此如果我执行2增益的放大器正确、则测得的增益为1。

    这就是我们所做的、如果没有原理图或 TINA 文件、我们无法肯定地告诉您
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、GF、

    或者它实际上是增益为-1的反相放大器吗?

    如果没有原理图和布线计划、就无法解决这一问题。

    Kai