This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2901:未连接输入

Guru**** 2384750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2901
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/789071/lm2901-not-connected-input

器件型号:LM2901

尊敬的所有人:

我对 LM2901比较器有疑问。

我们正在对电路进行故障分析、我们想知道如果比较器的输入变为"悬空"会发生什么情况。

如果输入引脚变为"未连接"状态、它的电压是多少?

提前感谢您的回复。

此致

Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Stefano、

    您必须始终为输入偏置电流提供接地的电流路径。 因此、切勿将输入悬空。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kay、
    非常感谢您的回复。
    是的、我知道我绝不会让输入悬空、但我们正在对我们的电路执行故障分析、我们需要知道在连接到输入的电路损坏、使输入保持"悬空"的假设中会发生什么情况。
    可以帮帮我们吗?
    提前感谢

    Stefano
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Stefano、

    我会在输入到接地之间添加一个高欧姆电阻器(下拉电阻器)、以便始终允许输入偏置电流流动。 选择下拉电阻器的欧姆值不是太高、否则输入电压可能超过 LM2901的共模输入电压范围。

    例如:500nA 是最大输入偏置电流。 如果 LM2901由5V 供电、则3V 是最大共模输入电压。 这给出了最大下拉电阻 R = 3V/500nA = 6M。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:
    感谢您建议我们在设计时始终考虑这一点。
    总之、我们有兴趣了解在连接到比较器的电路发生故障后、如果比较器的输入变为"悬空"(包括我建议插入的6M 下拉电阻)、会发生什么情况。
    我希望我的问题是清楚的。
    提前感谢
    Stefano
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefano、

    请参阅数据表中的图6内部原理图。

    输入级基极电流从 V+流经 达林顿 B-E、然后从输入引脚流向接地端。 如果您将输入保持悬空、则没有基极电流路径、并且输入端向 V+"浮动"、并且输入级被切断-就像第9.2.2.1节中描述的"特性"那样、当输入被驱动至高于输入电压范围时。

    因此、如果一个输入仍在有效输入范围内、则输出仍应正确。

    但"驱动"和"浮动"输入之间存在差异。 一个"被驱动"的输入被一个外部源强制为一个电压。 "悬空"输入由内部驱动、通常由内部泄漏驱动。

    如果两个输入完全"驱动"到输入范围以上、则输出将为低电平。

    但是、"浮动"输入没有不确定的电平、通常会根据温度而变化、并且会在不同器件之间发生变化。 这些输入可能会在偏置阈值的边缘"浮动"到类似的电平、这意味着"较高"的输入可能仍然决定输出。 这可能在器件之间是随机的、并且会随温度的变化而变化。

    因此、两个输入都不存在不确定的输出值、但只要一个输入处于范围内、预期输出将是正确的。

    这是预期行为、不是保证行为。 "悬空"输入不是有效的输入条件。