This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240:3个放大器部件的热膨胀系数(CTE)

Guru**** 2815985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/789140/ina240-coefficient-of-thermal-expansion-cte-for-3-amplifier-parts

器件型号:INA240

你好!  我正在对使用以下3个放大器部件的装配体进行焊点分析:

INA240A1QPWRQ1

TL331MDBVTEP

AMC1302QDWVRQ1

您能告诉我这些器件的热膨胀系数(CTE)吗?

非常感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    虽然引线框不同、但所有三种器件均采用铜作为基体金属并采用预镀镍 PdAu 涂层。 这两种⁰C 的 CTE 分别约为17ppm/μ s 和13ppm/μ s。 我认为这是您查找的与焊点分析相关的信息。

    但是,我正在请我们的封装专家确认。 如果有任何更正或其他信息,我将再次在此发布。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢! 这正是我需要的信息、我很感激。

    在您有机会确认之前、我不愿意点击"这已解决了我的问题"。 我将等待几天、看看您是否发布了更新。

    再次感谢!