This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM193QML:LM193AH/883与 LM193AH/883B 之间存在差异?

Guru**** 2555360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/789501/lm193qml-differences-between-the-lm193ah-883-and-lm193ah-883b

器件型号:LM193QML

大家好、

我的公司目前生产的产品包含过时的部件 LM193AH/883B。  我正在查找有关883B 器件与 TI 当前生产的883器件相比情况的任何信息。  我的公司有兴趣从过时的883B 器件中切换并使用883器件、但我找不到有关器件之间差异的任何信息。   我可以说它们是相同的。  

参考 MIL-STD-883修订版 B 的器件型号中的 B 是否为?  NI/TI 是否因为将器件测试到最新版本的标准(J 或 K)而放弃 B?

如果能帮助我解决这个问题、我将不胜感激!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brett、

    您完全正确。   它们是相同的部分。   最初的要求是将部件标记包括标准修订版字母。  修订版之后 C、该要求已取消、因此修订版字母不再出现。

    基尔比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢 Kirby! 确切地说、当前的 LM193AH/883将被测试到哪个修订版字母? Rev J 还是 K? 测试程序相当于883 Rev B 还是更高版本?

    -Brett