This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/BOOSTXL-3PHGANINV:WEBENCH®︎工具/BOOSTXL-3PHGANINV:

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F280049C, BOOSTXL-3PHGANINV, TMS320F28069M, CONTROLSUITE, SFRA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/788399/webench-tools-boostxl-3phganinv-webench-tools-boostxl-3phganinv

器件型号:BOOSTXL-3PHGANINV
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F280049CTMS320F28069McontrolSUITESFRA

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

     

     您好!

     我 还没有 LAUNCHXL-F280049C、但由于它的文档 声称驱动两个独立的 BLDC 环路、两 个 BOOSTXL-3PHGANINV 是否可以堆叠或连接到单  个 LAUNCHXL-F280049C 板上?   当前的 C2000软件生态系统是否支持此类组合?

谢谢、

量化

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高比、

    Booster Pack 实验软件随 TMS320F28069M 一起发布,因此如果不进行修改,它很可能无法与 F280049C 或任何其他 LaunchPad 配合使用。 但是、同时、Booster Pack 在拓扑支架上相当通用。 我不明白为什么它不能由任何 BLDC 控制器驱动。

    确定两个控制环路是否可以并行运行取决于 F280049C 的具体细节。 但就 booster pack 本身而言,只要您有两组硬件/接头,我就看不到任何问题。 如果您对 F280049有具体问题、请将问题发布到 C2000论坛  https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Guang!

    感谢您的回答、我的错就是我失败了
    该合适组合的目的是在配备500 PPR (2 000 CPR (X4))编码器盘的无人机外耳轴上运行两个独立的 PID 轨迹环。 由于这些 BLDC 电机具有极低的电感、只需考虑 GaN 输出模块可能比快速 PWM 中的 NextFet 拓扑具有一些优势、即可获得精细的高频电流环路。
    哪种 TI 组合可能接近该组合、Delfino @ 200MHz、哪个 Booster Pack?
    15年前、作为一个在 LM 628上构建有刷 DDC 伺服的石材时代编码器、只需在单板上将其功能和性能翻倍。 没有时间也不想重塑车轮、因为 TI 生态系统到目前为止已取得进步、我的预期寿命即将结束 当然、需要进行一些调整、但我想免费提供大多数 TI 固件、正如您所知、黑洞时间接收器位于软件中、而不是在线路和引脚对引脚的兼容性上。
    是否有其他 launchpad 和 booster combo 建议?

    此致、
    量化
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高比、

    下面是 C2000团队提供的有关可与 GaN Booster Pack 配合使用的其他硬件/软件组合的信息:

    "

    在 C2000端、我们主要将其与 http://www.ti.com/tool/LAUNCHXL-F28379D 配合使用

    controlSUITE 中包含项目。

    C:\ti\controlSUITE\libs\app_libs\motor_control\libs\FCL_SFRA\v01_00_00\examples\FCL_SFRA_379DXL_v1\~Docs

    这是我们唯一可用的工作软件。

    "

    还有许多其他的 LaunchPad / Booster Pack 组合、但我不是最好的组合。 以下是几个示例:

    这是有关 GaN+379D 组合的文档: http://www.ti.com/lit/an/sprt735/sprt735.pdf

    下面是另一个同样使用379D http://www.ti.com/lit/an/spracb8a/spracb8a.pdf 的双电机控制示例

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     感谢 Guang 的回答和响应时间。

     我现在可以购买 和试用。

     谢谢!

     量化