主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F280049C、 TMS320F28069M、 controlSUITE、 SFRA
工具/软件:WEBENCH设计工具
您好!
我 还没有 LAUNCHXL-F280049C、但由于它的文档 声称驱动两个独立的 BLDC 环路、两 个 BOOSTXL-3PHGANINV 是否可以堆叠或连接到单 个 LAUNCHXL-F280049C 板上? 当前的 C2000软件生态系统是否支持此类组合?
谢谢、
量化
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:WEBENCH设计工具
您好!
我 还没有 LAUNCHXL-F280049C、但由于它的文档 声称驱动两个独立的 BLDC 环路、两 个 BOOSTXL-3PHGANINV 是否可以堆叠或连接到单 个 LAUNCHXL-F280049C 板上? 当前的 C2000软件生态系统是否支持此类组合?
谢谢、
量化
高比、
Booster Pack 实验软件随 TMS320F28069M 一起发布,因此如果不进行修改,它很可能无法与 F280049C 或任何其他 LaunchPad 配合使用。 但是、同时、Booster Pack 在拓扑支架上相当通用。 我不明白为什么它不能由任何 BLDC 控制器驱动。
确定两个控制环路是否可以并行运行取决于 F280049C 的具体细节。 但就 booster pack 本身而言,只要您有两组硬件/接头,我就看不到任何问题。 如果您对 F280049有具体问题、请将问题发布到 C2000论坛 https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171
此致、Guang
高比、
下面是 C2000团队提供的有关可与 GaN Booster Pack 配合使用的其他硬件/软件组合的信息:
"
在 C2000端、我们主要将其与 http://www.ti.com/tool/LAUNCHXL-F28379D 配合使用
controlSUITE 中包含项目。
C:\ti\controlSUITE\libs\app_libs\motor_control\libs\FCL_SFRA\v01_00_00\examples\FCL_SFRA_379DXL_v1\~Docs
这是我们唯一可用的工作软件。
"
还有许多其他的 LaunchPad / Booster Pack 组合、但我不是最好的组合。 以下是几个示例:
这是有关 GaN+379D 组合的文档: http://www.ti.com/lit/an/sprt735/sprt735.pdf
下面是另一个同样使用379D http://www.ti.com/lit/an/spracb8a/spracb8a.pdf 的双电机控制示例
此致、Guang