This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA735:积分器为恒定输入电压提供抛物线输出

Guru**** 2501885 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA735

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/788937/opa735-integrator-is-giving-parabolic-output-for-constant-input-voltage

器件型号:OPA735

您好!

我在我的应用中使用 opa735作为积分器。 我使用了1k 欧姆输入电阻和10uF 电容器。 在测试过程中、我在其输入端提供了-0.1V 的恒定电压输入电压、期望输出端出现斜坡、但我得到了某种抛物线波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onkar、

    噪声是否会叠加到输入信号中、从而使输入电压离开共模输入电压范围?

    您能否显示原理图?

    Kai