This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP7721:具有噪声输出的缓冲器设计

Guru**** 2770165 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP7721

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/788889/lmp7721-a-buffer-design-with-noise-output

器件型号:LMP7721

e2e.ti.com/.../0488.Probe.pdf

大家好、

作为附件、参考 AN-1852《使用 pH 电极进行设计》。输出中存在噪声。

1、布局需要注意哪些规则?

2、什么是环形板防护罩布局?它是屏蔽的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、维氏女士、

    您的电路与此主题中的电路相同:

    e2e.ti.com/.../783867

    由于 LMP7721是一款快速的17MHz 运算放大器、因此您需要适当的屏蔽。 阅读 LMP7721数据表的第8.1和8.2节。

    Kai