This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]仪表放大器(INAS)如何适合我的设计?

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: INA148, INA149

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/818894/faq-how-do-instrumentation-amplifiers-inas-fit-into-my-design

主题中讨论的其他器件:INA148INA149

仪表放大器(IAS)如何适合我的设计?

TI 高精度实验室- IA

  1. 仪表放大器简介 培训视频
  2. 何时使用仪表放大器 培训视频
  3. 仪表放大器拓扑:单放大器理论 培训视频
  4. 仪表放大器拓扑:单放大器用例 培训视频
  5. 仪表放大器拓扑:三安培理论 培训视频 
  6. 仪表放大器拓扑:两安培理论 培训视频

一般 IA 知识

  1. 什么是仪表放大器? 技术文章
  2. 充分利用您的仪表放大器设计 SLYT226
  3. 测量仪表放大器 SLYT690的线性工作区域
  4. INAS:失调电压与增益间的关系 技术文章
  5. 《仪表放大器的综合误差计算 》SBOA341
  6. 技术文章《如何为仪表放大器布局 PCB》
  7. Burr-Brown’s:仪表放大器手册 INA 指南 (针对 Internet Explorer 进行了优化)
  8. 如何确定仪表放大器的输入和输出 培训视频
  9. 《设计分立式宽带宽、成本敏感型仪表放大器 》技术文章 
  10. 《忽略明显的:差分放大器的输入阻抗 》技术文章
  11. 《仪表放大器应用中输入偏置电流返回路径的重要性 》技术文章

电流检测

  1. 电流感应教程 EE Times Post
  2. 《简化电流感应 》SLYY154
  3. 三十倍频负载电流感应电路 SBOA210A
  4. 使用 PCB Rogowski 线圈进行电流感应 TIDA-01063

电池测试设计

  1. 适用于50A、100A 和200A 应用 的模块化电池测试仪参考设计 TIDA-01042
  2. 适用于多相高精度0.5至100A 电池化成 的电池测试仪参考设计 TIDA-01041
  3. 适用于高电流应用 的电池测试仪参考设计 TIDA-01040
  4. 简化电池测试设备 SBOA236中的电压和电流测量

低失真和共模抑制设计

  1. 低失真设计– 高精度实验室培训视频
  2. 共模抑制– 高精度实验室培训视频
  3. 《处理抑制:仪表放大器 PSRR 和 CMRR 》技术文章
  4. CMRR 须知–仪表放大 器技术文章
  5. CMRR–仪表放大器拓扑技术 文章需要了解的内容
  6. 我的 INA CMRR 为何不随增益变化? 技术文章
  7. INA148线性运行检查器: TINA 计算器
  8. INA149线性运行检查器: TINA 计算器  

Vcm 与 Vout 之间的关系

  1. 具有两个运算放大器的 INAS 的 VCM 与 Vout 图 SLYT647
  2.  技术 文章《仪表放大器 Vcm 与 Vout 图如何随电源和基准电压变化》
  3. 技术 文章《六面拼图:仪表放大器的 VCM 与 VOUT 图》

模拟输入模块参考设计

  1. 单电源模拟输入模块参考设计 TIPD166
  2. 适用于安全应用 的4mA 至20mA 模拟输入模块参考设计 TIDA-00548
  3. 8通道隔离式高电压模拟输入模块参考设计 TIDA-00764

电机控制应用中的 INAS

  1. 用于电机控制位置反馈 的精密信号调节解决方案 SLTY776

ADC 驱动

  1. 采用缓冲式仪表 SBAA286驱动高电压 SAR ADC 的电路
  2. 采用高增益 SBAA314中的仪表放大器驱动 ADC 的电路
  3. 采用仪表放大器 SBAA316驱动高电压 SAR 的电路
  4. 采用缓冲式仪表放大器 SBAA277A 驱动开关电容器 SAR ADC 的电路
  5. 采用仪表放大器 SBAA245A 驱动开关电容器 SAR ADC 的电路
  6. 至+- 10V ADC 输入电路 的高共模差分输入电压 SBAA337
  7. 《如何为压力变送器应用选择放大器 》SNOA975

直流抑制

  1. 具有直流抑制功能的仪表放大器参考设计 TIPD191
  2. 交流耦合仪表放大器电路 SBOA242

设计工具

  1. 模拟工程师计算器:单击"放大器和比较器"、然后单击边界图工具的"INA VCM v VOUT"

最新技术仪表放大器和评估模块

  1. INA818 –35uV 失调电压、8nV/sqrt (Hz)噪声、低功耗、精密仪表放大器
  2. INA819 –35uV 失调电压、8nV/sqrt (Hz)噪声、低功耗精密仪表放大器
  3. INA821 –35uV 失调电压、7nV/sqrt (Hz)噪声、低功耗精密仪表放大器
  4. INA828 –50uV 失调电压、7nV/sqrt (Hz)噪声、低功耗精密仪表放大器
  5. SBOU122B –通用仪表放大器 EVM
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供所有这些信息!

    如果您有时间、我还有一些其他特定于应用的问题。

    再次感谢!

    -Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    我很高兴您能享受此内容!  

    您可以在我们的 E2E 论坛上提出您的应用特定问题、我们将乐意为您提供支持:e2e.ti.com

    Tamara Alani