This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6518SQEVK:LMH6518 GUI 设置文件

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6518, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/824985/lmh6518sqevk-lmh6518-gui-set-up-files

器件型号:LMH6518SQEVK

您好!

我使用的是 LMH6518的 EVM。

要升级此 EVM、我已从以下位置下载设置文件:

https://www.ti.com/tool/LMH6518SQEVK#technicaldocuments。

我可以成功安装此软件、但在打开时看到以下错误。

在探讨此错误时、此错误看起来与32位和64位操作系统不匹配有关。 我使用的是64位操作系统、此软件支持32位操作系统。

我能否获得与64位操作系统兼容的设置文件?

此致、

Vishal Dhanani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishal、  

    我看不到您发布的图片、我的结尾处的链接似乎已断开 但是,如果您使用的是64位窗口,则应该能够运行该软件,但您可能需要以兼容模式运行它。  

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    您认为软件可以在 Windows 7或 Windows 10中运行吗? 因为我没有 Windows XP 或2000。

    此致、

    Vishal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishal、  

    它肯定能在 Windows 7上运行。  我尚未在 Windows 10上进行测试、但除了可能需要新的 USB 接口驱动程序外、我不会想到任何兼容性问题。  

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好雅各。  我可能会遇到与 Vishal 相同的问题。  我在64位计算机上使用 Windows 10。  运行 LMH6518软件时、会出现以下错误:

    "Microsoft .NET Framework

    您的申请中出现了未处理的豁免。 (笑声) 尝试加载格式不正确的程序。 (HRESULT 例外:0x8007000b。"

    我尝试在兼容性下运行:Windows 7和 Windows XP (Service Pack 3)、结果相同。

    寻求建议。

    此致、Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!  

    我正在尝试在 Windows 10计算机的末尾复制此内容、可能存在兼容性错误。 同时、确保您拥有 Microsoft 最新的.NET 框架可能是值得的。  

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!  

    我确实在 Windows 10上看到了.NET 错误、但我能够继续并进入 GUI。 您是否也有相同的选择?  

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jacob、收到第一个帖子中描述的错误后、我无法进入 GUI。  安装了几个版本的.NET、2.0和更高版本。  -Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!  

    我能够验证该软件在 Windows 10计算机上运行时是否有问题。 我正在尝试更新软件、但遗憾的是、这是使用较旧的基础设施创建的。 同时、我建议使用通用 USB 转 SPI 适配器、例如 USB2ANY 模块、您可以在下面的链接中看到该模块。  

    http://www.ti.com/tool/USB2ANY?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=asc-null-null-gpn_en-cpc-evm-google-wwe&utm_content=usb2any&ds_k=USB2ANY&dcm=yes&gclid=Cj0KCQjwiILsBRCGARIsAHKQWLPTnefhKvj2vYdml4DDnYBYPq8REUV12ByWP8dAYJ6eJ2OXYUkBS7IaAtgYEALw_wcB&gclsrc=aw.ds

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jacob、感谢您抽出宝贵的时间参与本次会议。  我将了解 USB2ANY 模块的使用情况。  此致、Joe