This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR111:XTR111 4-20mA 输出至0-1V、0-5V、0-10V 转换器

Guru**** 2531600 points
Other Parts Discussed in Thread: XTR111, XTR300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/825461/xtr111-xtr111-4-20ma-out-put-to-0-1v-0-5v-0-10v-convert

器件型号:XTR111
主题中讨论的其他器件: XTR300

你(们)好

我使用的设计与 工作 正常的单通道隔离式3线电流环路发送器参考设计类似、但我对通过向输出添加并联电阻将输出更改为0-1V、0-5V 和0-10V 有疑问。 遗憾的是、当我这么做时、输出电压不会高于5.62V、我添加的电阻器也无关紧要。

可以将此芯片用于此目的、因为在我的设计中、用户可以选择4-20mA 和0-10V 输出

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amir、

    感谢您的发帖。 您是否查看过数据表中的图48?

    您能否与我分享您的原理图图片以便我查看?

    Tamara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回答。  我随附了我的图纸供您参考。 您可以看到、我的 DAC 输出为0-3V、Vref 为3.0V、我 还有多路复用器可选择并联电阻器、将电流转换为电压。

    如果我将 Rset 连接到输出负载、如何在4-20mA 和0-10V (或0-5V、0-1V)之间进行选择

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    如果您有任何更新、我想知道我们是否可以使该单元在0-10V 下工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amir、

    感谢您在我研究这一问题时耐心等待我。 我知道您现在正在寻找什么:对于0-3V 输入、您希望将其扩展到0-10V 或4-20mA。 对于 XTR111、您无法创建缩放的输出电压。 如果 XTR111上的输入为3V、则输出也为3V、如图48所示。  

    XTR111不能满足您的需求。

    请查看 XTR300。 该器件可输出经调节的0-10V 或4-20mA 输出。 电压输出的公式见第19页(公式2)。 电流输出的公式见第20页(公式4)。

    关于 XTR300、需要注意的一点是、该器件的输出范围必须与电源轨相差3V。 因此、如果您使用12V 电源供电(如原理图所示)、则输出电压最高只能达到9V。

    希望这会有所帮助。

    Tamara