This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8701EVM:DRV8701 - MOSFET 选择

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD18532Q5B, CSD18540Q5B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/821775/drv8701evm-drv8701---mosfet-selection

器件型号:DRV8701EVM
主题中讨论的其他器件:CSD18532Q5BCSD18540Q5B

大家好、

条件:

DRV8701E + 4个 CSD18532Q5B (TI)/NTMFS5C628NLT1G (ON)+ 37V 直流电源+直流电机

说明:

作为我们开发的一部分、我们必须在主要组件之外找到一些第二源组件。 热敏电阻我们测量了来自不同供应商的一些不同的 NFETS。

但对于所有 MOSFET、我们都有相同的问题。 如果我们在 PWM 低于100%的情况下运行电机、它们都是暗化的(短电路从漏极到源极)。

我们测量了很多信号、例如电压、从 U_DS 到 GND 的电压或使用差分探头。 我们测量了电机电压、电流和电源。 但我们看不到尖峰或极高电压/电流。

我们更改 IDRIVE 电平(通常使用25mA/50mA 设置)、并计算数据表中显示的电平。

然后、我们从 DRV 时序中集中了我们。 但所有控制时间看起来都很好。

我们比较了 MOSFET 的数据表、不确定是第二源 MOSFET 的值导致了我们的问题。

混凝土淬灭:

  • 您能分析我们随附的荣誉/照片来帮助我们吗?
  • 续流二极管是否可能是这种情况的原因?
  • 集成 MOSFET 二极管的"反向恢复电荷"值有多重要、以及该值有多重要。
  • MOSFET 是否可能由于"自导 MOSFET Phänomen Ω"而变暗?

您可以在随附的文档中看到更多信息。  e2e.ti.com/.../comparison-of-the-mosfets.pdf

感谢您的帮助

来自德国的 Boris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Boris、

    所选的 FET 具有非常低的 Vgs 阈值、并且可能会导通。

    在第2页的第一个图像中、请注意拉电流高2上的尖峰。 是否应该出现尖峰?

    如果不是、这可能表示耦合导致高侧 FET 尝试导通。 请检查布局、特别注意 GH2布线。

    此外、如果可能、请将电压降至12V 并监控 FET 的栅极。

    如果一切正常、请缓慢增大 VM 电压并观察是否有故障迹象。

    这些迹象可能是另一侧 FET 试图过早导通、或者系统中的某种耦合。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rick、

    感谢您的回答! 您的 Vgs 阈值很低、但 CSD18540Q5B 的 Vgs 也很低。

    在检查布局时、我们将降级板上的 MOSFET 焊接到了一起、并执行了相同的测量。 结果是相同的。 减少虚拟机会产生更好的效果。 随着电压升高的每一步、尖峰都会变得更大。

    我们观察到、它也取决于电机电流。 因此、如果 VREF 电平为4、8V (无电流调节)、FET 将损坏。 但是、如果 VREF 电平大约为2、5V (I_CHOP ~ 12A)、FET 仍然有效。 因此、FET 似乎正处于热死区状态、这是因为两个 FET 都导通(栅极上的尖峰)并且电机电流"非常高"。

    我们看到的另一件事是、尖峰是在我们关闭 FET 时出现的。 因此、当电机像发电机一样工作时、它与饱和/电压和电流有关。 导通 MOSFET 似乎很好。

    为了进行测试、我们在每个 FET 的漏源极焊接了2、2nF 电容器。 它有助于保持尖峰密封剂。 但这不是解决方案、因为如果 VREF 接近打开或处于最大值、FET 仍"燃烧"。

    我是诚实的。 我不明白为什么他们在燃烧。 我感觉不好、CSD18540Q5B 也不好。 也就是说、当我们使用接近这些限值边界的 FET 时。 因此、我必须了解正在发生的情况。 我将测量更多的值、并将向您发送详细的结果以进行比较和磁盘。

    谢谢

    Boris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Boris、

    我们将等待您的详细结果。

    请提供尽可能多的范围捕获。 如果您可以在此期间测量 FET 的 Vgs、这将特别有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Boris、

    你有更新吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Boris、

    我们在一段时间内没有听到您的声音、我们假设您的问题已经解决。

    如果没有、请回复。 如果该主题已锁定、请选择"+提出相关问题"。