This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIPD209:如何在输出需要反相时进行调整

Guru**** 2525470 points
Other Parts Discussed in Thread: INA188, TIPD209

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/824559/tipd209-how-to-tweak-if-output-needs-to-be-inverted

器件型号:TIPD209
主题中讨论的其他器件:INA188

大家好、

客户有疑问

他们正在设计一个可从现有 AD596AHZ J 型热电偶电路板获取输入的电路板。

阅读 TIDUBA5.pdf、我可以看到图5中的参考设计仿真结果显示了当热电偶的输出为-2.5mV 并且输出随着热电偶输出(和温度)的增加而降低时、接近5伏的输出。 输出与输入成反比变化似乎不常见。 这与 AD596相反。 第一个想法是切换 INA188上的输入、然后我认为我需要调整增益、因为 AD596在-50°C 时输出-500mA、在500°C 时输出5伏

 

是否有可能有人有解决此问题的附注? 您能否提供任何帮助或建议?

谢谢、

Brian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    感谢您发帖。 这可以通过切换输入并将 Vref 调节为637.099mV 来实现。 有关 TINA 仿真、请参阅随附的。

    e2e.ti.com/.../TIPD209-Vtc-sweep-_2D00_-ta-edit.TSC

    Tamara Alani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../AD596AHZ.pdfMy客户在向 e2e 发帖时遇到问题。  当我为他研究这个问题时、他要求我发布以下回复:

    我查看了 Tina 电路的输入和输出;27.388mV IN、5伏 OUT;这与 AD596数据表相匹配。

    我从 AD596数据表中将输入更改为多个其他热电偶 mV 值、但 Tina 电路的输出与的输出不匹配

    AD596数据表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jarrett、

    在 TIPD209之后、我编辑了 TINA 文件、如下所示:-2.431mV 至27.393mV 的输入可产生250mV 至5V 的线性输出:

    您客户的输入/输出要求是什么? 我们可以相应地调整 TINA 仿真。

    Tamara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该错误已被纠正、我现在可以发布。

    请参阅 AD596AHZ 的数据表。

    如果我将 Tina 电路中的 J 型热电偶电压更改为 AD596数据表的表 I 中的值、则 Tina 电路的输出与表中 AD596的预期输出不匹配。

    例如、在25°C 时、热电偶电压为1.277mV;Tina 电路的输出为850.95mV;从表 I 中可以看到 AD596的输出为285mV。

    在100°C 时、热电偶= 5.268mV;Tina 输出= 1490mV;表中 AD596的预期输出为1006mV。

    在500°C 时、热电偶= 27.388mV;Tina 输出= 5000mV;表中的 AD596输出、5000mV、是正确的。

     我订购了裸板和器件。 我将构建该电路、并将其与我们之前使用的 Tina 和 AD596电路板进行比较。

    我希望在构建电路之前尽可能地走得更远。

    我的目标是从使用旧的模拟器件器件器件转向使用 TI 组件的新电路。

     谢谢、

    Brian Buehl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果在之前的帖子中不清楚、我想复制 AD596AHZ 的输出、以便新电路板与旧电路板软件兼容、从而允许在我们过去25年以上制造的任何机器上进行更换。 我们还会将新电路板与现有软件一起用于当前生产。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    我现在明白了。 TIPD 示例使用不同的热电偶、具有其自己的最小和最大差分电压。 AD596看起来具有更宽的差分电压:200C 时为-1370mV、750C 时为7689mV。

    您的预期温度范围是多少? 这样、我就可以使用新的热电偶重新创建扫描。 我将需要调整基准电压。

    Tamara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    需要在0 - 500°C 的温度范围内进行测量

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    我捕获了数据表中温度0-500C 的预期输入电压范围:

    当 Vin = 0V 时、我们希望 Vout = 54mV

    当 Vin = 27.388mV 时、我们希望 Vout = 5V

    由于我们需要 INA 输出上的最小值为54mV、因此我们必须将 INA 配置为+/-18V 的双电源。 单电源不允许我们摆动到靠近电源轨的位置。

    请参见附加的编辑扫描。 我希望这能回答你的问题。

    e2e.ti.com/.../7345.TIPD209-Vtc-sweep-_2D00_-ta-edit.TSC

    Tamara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、输出与 AD596相匹配。 12伏双电源时、输出是否能够达到54mV、或者是否需要为18?

    我有+5和+12、并且需要在电路板上生成任何额外的电压。 我正在查看一个电荷泵、它将使我-12。

    谢谢、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    当然、+/-12V 电源应该可以工作。

    很高兴为您提供帮助。

    Tamara