主题中讨论的其他器件:INA188、
大家好、
客户有疑问
他们正在设计一个可从现有 AD596AHZ J 型热电偶电路板获取输入的电路板。
阅读 TIDUBA5.pdf、我可以看到图5中的参考设计仿真结果显示了当热电偶的输出为-2.5mV 并且输出随着热电偶输出(和温度)的增加而降低时、接近5伏的输出。 输出与输入成反比变化似乎不常见。 这与 AD596相反。 第一个想法是切换 INA188上的输入、然后我认为我需要调整增益、因为 AD596在-50°C 时输出-500mA、在500°C 时输出5伏
是否有可能有人有解决此问题的附注? 您能否提供任何帮助或建议?
谢谢、
Brian