主题中讨论的其他器件:ALP、 DS90UB953-Q1EVM、 MSP430F5529
您好!
在将 Analog LaunchPad 软件与 DS90UB954Q1-EVM 配合使用大约7个月后、该软件现在已进入不允许我与 USB2ANY 或任何评估模块进行通信的状态。 如何解决此问题,以便我可以在此计算机上使用 ALP?
我认为问题在于 Analog LaunchPad 软件或配置。 在当前状态下、笔记本电脑通过 USB 连接到 USB2ANY 器件。 但是、当 Analog LaunchPad 打开时、USB2ANY 不会出现在器件列表中。
如您所见、尽管连接了硬件、器件列表仍然为空。 出于某种原因、单击时工具> USB2ANY/Aardvark Setup 工具不会打开。 因此、我一直处于无法将 USB2ANY 配置为与 EVM 通信的状态。
我曾尝试过下列决议,但没有结果
- 关闭并重新打开 TI Analog LaunchPad
- 拆下并重新连接 USB2ANY
- 重新启动计算机
- 更新 USB2ANY 的固件
- 固件更新成功、但 ALP 仍有相同的问题
- 降级 USB2ANY 的固件、然后重新更新 USB2ANY 的固件
- 固件已成功降级和升级、但 ALP 有相同的问题
- 重新安装 TI Analog LaunchPad
- 卸载 TI Analog LaunchPad、然后重新安装 TI Analog LaunchPad
此时、我对如何解决此问题没有任何进一步的想法、这似乎在整个重新安装过程中都是持久的。 由于与 USB2ANY 通信以进行固件更新、因此在我看来这不是 USB2ANY 问题。
此外、我最终获得了一台尚未安装 TI ALP 的新笔记本电脑。 ALP 的安装正常、能够与 USB2ANY 完全按照预期进行通信、并无问题地配置 DS90UB954Q1-EVM。 因此、很明显、问题不出在 USB2ANY 硬件或 EVM 上。
我们如何解决此问题以允许 ALP 在我的机器上正常运行?
谢谢、
Christopher