This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/OPA656:仿真 OPA656频率响应和瞬态响应

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, OPA656, OPA657, OPA857, OPA858

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/820278/tina-spice-opa656-simulating-opa656-frequency-response-and-transient-response

器件型号:OPA656
主题中讨论的其他器件:Tina-TIOPA657OPA857OPA858

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好

我将设计一个具有 OPA656运算放大器的跨阻放大器、用于在飞行时间应用中测量来自微通道板的电流。 我已经在 OPA656评估板上构建了一个原型。

我希望对互阻抗放大器进行仿真并测量其性能。  

我有几个关于这些的问题。

1) 1)对于互阻抗放大器、需要进行哪些性能测量?

2) 2)重要的一点是:如何仿真(TINA-TI) TIA 的频率响应(和瞬态响应)。 这就是我如何生成高频电流源并将其作为输入提供给跨阻放大器并测量 TIA 的频率响应?

3) 3)如何对设计的 TIA 执行测量? 我的意思是、为我提供一些相同的提示。

此致

M Arivalagan

研究学者

安娜大学

金奈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arivalagan、

    您需要微通道板的等效电路模型、并且需要知道信号电流是如何产生的。 然后、您可以运行 TINA 仿真。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的...但是、我应该怎么做才能仿真具有标准电流源的电路并测量频率响应?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arivalagan、

    您可能希望查看此链接:

    下面显示了 TIA 的 TINA-TI 带宽仿真:

    您可以打开此处提供的文件并运行它。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Arivalagan

    因此、互阻抗是我经常研究的一个领域、这就是我为单位增益稳定的 OPA656 OPA657做了配套器件的原因。 随附的预选中详细介绍了高速互阻抗设计(使用基准测试技术)、此处还介绍了对我在这方面撰写的1996年 BurrBrown 原始文章的引用。 通常、您可以使用 Decomp 器件来提高性能。 我最近在这里回顾了 Decomp VFA 的应用和器件-  

    如果您具有源电容、并且您正在尝试执行的操作、那么设计和发送 TINA 仿真文件只需5分钟左右、  

     

    如果您具有源电容、并且您正在尝试执行的操作、那么设计和发送 TINA 仿真文件只需5分钟左右、

    e2e.ti.com/.../7762.Transimpedance-design-flow-using-high-speed-op-amps.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    较快的 MCP-PMT (假设您使用的是这种情况)为几皮法、并联的电阻几乎为无穷大。  您可以联系 Hamamatsu 以获取有关电路模型的建议、但对于快速单元、与实际检测器相比、布线和/或布线对电路模型的影响更大。   


    另一个要问的问题是、您是否甚至需要跨阻放大器。  MCP 检测器具有如此大的增益、因此它们通常可以直接驱动50欧姆的负载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Michael Steffes 先生。 该演示非常有帮助。

    我不知道 MCP 板阵列的确切输入电容。

    我将添加一些有关该要求的详细信息。  

    给我的工作是:  

    1)设计飞行时间质谱仪的 TIA、其规格是放大微通道乘法器板(MCP)阵列(MCP)的增益为10^6的小电流。 我被告知、在大约300MHz 的最大带宽下、MCP 产生的最大电流介于1pA 和5pA 之间。  

    2) 2) I 应将上述电流放大到合理的电压、以便将其转换为数字信号。 我现在只关注 TIA 部分。

    3)在执行此操作时、我需要具有非常好的交流性能和瞬态性能(我附加了一些采样输出波形)、更重要的是噪声性能

    迄今已完成的工作:

    我已经使用 OPA656设计了 TIA……我购买了一个用于 OPA656评估板的未组装 PCB、并购买了 IC OPA656以及其他元件、并制作了我自己的 BNC 连接器(图显示在附件中)并准备了一个 TIA。 目前、我使用1Gohm 反馈电阻器、但我将实际扫描这些值并进行测量。

    MCP 电容:系统使用高电压脉冲、我只听说 MCP 板电容为几皮法、但我不太确定 MCP 板电容的值。  

    我的计划和要求:

    在谈到我的性能要求后、我选择使用 OPA656、OPA657、OPA857和 OPA858设计 TIA、并使用电流反馈放大器、必要时使用全差动放大器设计 TIA、并找到针对当前问题的优化解决方案。 我想构建4到5个放大器、并进行严格的性能测量。 在进入下一个运算放大器并设计放大器之前、我想使用 Tina TI 验证设计、以便验证我的设计并将仿真结果与测量结果进行比较。  

    我更喜欢 TI 运算放大器而不是线性技术。 在我获得与 TI 高精度实验室针对运算放大器和 Tina TI 提供的支持类似的支持之后。

    看到您的回复后、Michael Steffes 先生是一位经验丰富的人、我提供了尽可能多的详细信息。 如果您能在我的设计中为我提供支持、我将得到很大的支持。

    请支持。

    此致

    M Arivalagan

    研究学者

    安娜大学

    金奈

    印度

    e2e.ti.com/.../Write_2D00_up.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、Chennai、  

    我在第一级上运行了一些测试设计、使用300MHz 带宽时、没有任何解决方案能够显示比您的信号更高的噪声。 除非您能求平均值、我想您不能求平均值、否则我看不到您如何从300MHz 噪声功率带宽中提取1pA 信号。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还可以。。。

    您能否告诉我如何仿真 TIA、或许让我们将 MCP 板电容视为几皮法。

    此外、如何单独仿真 TIA 的交流、瞬态和噪声性能、不包括 MCP 乘法器板。

    此致

    M Arivalagan

    研究学者

    安娜大学

    金奈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Michael Giacomelli 先生...是的、我需要 TIA。 您可能在其他帖子中看到我的回复、因此实验室中使用的 MCP 的增益为10^6。 即使如此、在300MHz 下、信号也仅高达5pA。 因此、我需要 TIA。 该实验已在使用一种商业产品。 我的工作是设计一个专门针对其用途进行优化的新器件。

    最好与制造商一起检查电容值。 我将尝试这样做。 无论如何、感谢您的回答。

    此致

    M Arivalagan

    研究学者

    安娜大学

    金奈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    微通道板的电容为28pF。 您能不能向我展示如何使用该输入电容来仿真跨阻放大器。

    此致

    M Arivalagan

    研究学者

    安娜大学

    金奈

    印度

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chennai、  

    您可以使用与放大器输入端的电容并联的"电流发生器"源来模拟跨阻放大器。 在这里、您可以像正常那样进行仿真。  

    此致、