This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA1620EVM:18dB 增益所需的电路板模块、由+-15V 电源为电路板供电。

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: INA1620EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/823441/ina1620evm-board-mods-required-for-18db-of-gain-with--15v-supply-powering-the-board

器件型号:INA1620EVM

您好!

我想知道,为了在不进行任何滤波的情况下实现18dB 增益,需要对 INA1620EVM 板执行哪些操作? 如果可能,我只想使用内部芯片电阻器。

谢谢、

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    该器件配置为单位增益。 为了将其更改为18dB (7.94V/V)、您需要使用外部电阻器。 这在《INA1620EVM 指南 》的第3.1节中进行了说明:http://www.ti.com/lit/ug/sbou205/sbou205.pdf

    选择电阻器、使 R1=R7和 R2=R6、R2/R1 = 7.94:

    Tamara Alani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamara、

    谢谢你。 那么、您说 R2和 R6的电流可以= 15.88、R1和 R7的电流可以= 2吗?  或者 R2和 R6可以=7.94、R1和 R7可以+ 1? 我会通过这两种方式获得相同的结果吗?

    这些电阻器是否以千欧为单位? 当然、右侧通道将镜像左侧通道。  

    谢谢、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我建议使用其中一个、但以 k 欧姆为单位。

    Tamara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamara、

    再问一个问题。 如果使用单端电源为该板供电、您是否会将负极连接到电源端的接地端? 如果您希望使用单端源获得7.94v 的增益、那么如果 R1和 R7中使用了1k Ω 电阻器、那么您会在 R2和 R6中使用哪种电阻器值? 或者电阻器之间的比率是否会完全变化?

    谢谢、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您的发帖! 图片值1000个字。 您能否列出您打算做什么、我可以帮助您进行审核?

    Tamara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamara、

    我会画一张图片、但很容易解释我要做的事情。 将单端 DAC 连接到 INA1620EVM 板、并实现8V 增益。 我尝试的是将接地桥臂与负极连接在一起。 但是、我在 R2和 R6中使用8k Ω 电阻器、在 R1和 R7中使用1k Ω 电阻器、似乎只实现了大约4V 的增益、而不是8V 的增益。 那么、我是否需要在 R2和 R6中使用16K Ω 电阻器、因为源极是单端的? 或者、我是否应该在这些职位上完全使用不同的值来平衡事情?  

    谢谢、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    请参阅以下有关如何配置未使用的运算放大器的说明: http://www.ti.com/lit/an/sboa204a/sboa204a.pdf

    在双电源(也就是您所拥有的)中、您需要将输出连接到反相输入(OUT B 到 IN- B)、并将同相输入连接到接地。

    Tamara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamara、

    这不是我要问的问题。 但它也是非常有用的信息、因此感谢您。 我非常确定、我将单端源极接地桥臂连接到接地和反相输入引脚、这样做是正确的。 由于我的 DAC 是单端的、因此我没有一个反相桥臂来连接到 INA1620EVM 上的反相输入。  

    谢谢、

    Mike