Other Parts Discussed in Thread: OPA2140
在 EEG 应用中、在减去之前将两个2140用作仪表放大器。
根据 IEC 60601-1-2、此应用应具有射频应力、即在10伏(即10V/m)下不受150kHz 万国邮联至3GHz 的影响
由于 EEG 响应限制在大约250Hz、干扰超出(功能)信号频带。
使用了高输入滤波、从而影响所需的输入阻抗与频率、从而使其更好、但仍发现大于150uV、并在信号链末端产生等效输入信号(~Ω 功能信号待测量)、同时将其暴露在给定的威胁之下。
然后发现、在输出端添加1千欧串联电阻大大消除了这种情况(这不会影响功能行为)
由于2140应该是 EMI 增强型运算放大器,特别是在500MHz 及更高的范围内,因此它在输出上为何如此易受影响?
这是因为内部使用的米勒电容将输出从内部反馈到某个输入级吗?
已批准注释