This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA381:INA381输出偏移问题

Guru**** 2512905 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3643, INA381

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/825429/ina381-ina381-output-offset-issue

器件型号:INA381
主题中讨论的其他器件:LM3643

大家好、

我们在使用 INA381A1监控 LED 驱动器 LM3643输出上的电流时遇到问题。 一旦没有电流流过 LED 总线、INA381 Vout 上有一个大约0.568V 的输出偏移电压。 即使我们将 IN+/IN-短接在一起并连接到 GND、仍然存在0.55V 电压。 除了 CMPIN、Vout 未连接到任何地方。 我们还尝试了对 CMPIN 的折扣、但偏移电压仍然存在。  

我看到 Vout 能够摆动到 GND。 因此它不应是摆幅限制。

您能否就可能导致此问题的原因提供意见?  

谢谢!

此致、

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、

    我需要提出一些问题。  输入端是否有任何电阻器。  您使用的是什么 Rsense?  如果您可以共享有用的原理图、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    您的帖子发布至今已有几天。 问题是否已解决? 如果没有、您能否提供 Javier 要求的信息?

    此致、

    Ian Williams
    应用经理
    电流检测

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已离线移动以保持原理图私密性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    我正在等待客户 RD 检查我建议他们验证的内容。 到目前为止、它们确认 PCB 没有问题、PCB 散热焊盘确实开路以连接到 INA381 GND。 但它们会尝试重新焊接芯片。 另一件事是、我发现 VS+引脚上没有去耦电容器。 我还要求 RD 进行放置并再次检查。

    此致、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ian 和 Javier、

    我已验证此问题是由散热焊盘焊接不良导致的。 重新焊接散热焊盘后、此问题已得到解决。 非常感谢您的大力支持。

    此致、

    Alex