This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM293A:LM293A 将错误触发

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LM293A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/823957/lm293a-lm293a-will-error-trigger

器件型号:LM293A

大家好、

客户使用 LM293ADR 作为过流保护、但有一个问题是设置的过流值为25.9A、但当电流 仅为20.4A 时、LM293ADR 将从低电平输出高电平。 原理图如下所示:

  • 它们使用8.2m Ω 感应电阻器进行电流感应、LM293ADR 的输入电压约为0.212V。 它由 VCC 3.3V 的电阻器进行分压。
  • 它们还测试了 BA10393F、它不能触发错误、过流点为26A、与设定点相同。

首先、我们认为这可能是由失调电压引起的、但我们发现 LM293ADR 的失调电压低于 BA10393、因此客户想知道输出将发生变化的条件是什么? 它是否仅取决于电压?

你能提出一些建议吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Betty:

    R55、R62和 R68的实际电阻值是多少? 如果偏置电流足够大、则可能是偏置电流的差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    我将要求客户提供电阻值。 我想知道偏置电流有何差异? 数据表显示最大值为-400nA。

    此处还有一个信息是客户以前使用过此电路、感测电流低于16A、从未发现错误触发器。 因此、他们还想知道高电流应用中是否存在任何问题。

    如果偏置电流存在风险、我认为无论电流是25A 还是16A、都应该有相同的问题、对吧?

    对于电阻器值、我将与客户进行检查。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    R62为1k Ω、R88为10k Ω、R55为15k Ω、R93为100k Ω、R89为10k (25度) NTC。

    客户删除了 C94、过流值比以前更低。 如果您需要更多信息、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Betty、

    电阻值太低、不会受到偏置电流的严重影响。

    R24的值是什么? 它真的是1k 吗?

    它们是否也测量了3.3V 电源电压? 由于此电路使用实际电压、并且不是辐射测量、因此电源电压的任何变化都将改变阈值。 电源电压必须降至2.7V 以下才能使跳闸点降至20A。

    从技术上讲、该电路中的 LM293A 和 BA10393F 之间不应有差异。 电路敏感度约为120mA/ mV、因此偏移电压应导致 BA10393出现±602mA 变化、而 LM293A 则更低。

    这里还有其他工作...温度是否发生变化?

    电流足够高、分流值足够低、因此布局和布线由于 IR 压降而变得至关重要。

    我建议使用良好的 DMM 并直接测量引脚2-4和3-4之间的实际电压、以消除任何接地压降。

    这是直流电流吗? 还是包含交流组件? 它们测量的电流是多少。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    是的、R24为1k Ω。

    我们测量了3.3V 电压、没有发现压降。 电流为空调压缩机电流、并通过示波器进行测量。

    电流为交流电流、频率约为100Hz、温度从25度变为60度。

    您说电阻器值太低、您是否为分压电阻器推荐了电阻器值?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Betty:

    您能获得信号的示波器照片吗? (最好是+IN、-IN、OUT 和 V+)。 我们缺少了一些东西。 该电路太简单、无法发生故障。

    是否对输入施加了负电压? IN 引脚上的电压是否低于接地值?

    "太低"意味着电阻器值足够低、以至于几 nA 的偏置电流不会产生大误差(1k * 25nA= 25uV)-对于我们看到的量、没有足够接近的地方。



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    IN+和 IN-信号太小、无法看到这些信号、因为压缩机工作时会产生很多噪音。 输入端未施加任何负电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Betty:

    他们能否使用直流电对其进行测试? 以确保电路按设计工作? 这还将显示是否存在任何问题、例如接地 I/R 下降、从而可能改变电平。

    他们是否使用示波器或 DMM 进行电压测量? 在 mV 电平下、示波器并不总是准确的、DMM 将不会看到峰值。

    它们可能会在噪声上触发。 1000pF 电容可能不足以进行滤波。 尝试0.1uF。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Betty

    我们在一段时间内没有看到对此帖子的任何响应、因此我们将关闭该主题。  如果您需要任何其他帮助、请随时回复或打开新帖子。

    谢谢

    卡盘