This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3702:用作运算放大器的比较器

Guru**** 2930430 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV2702, TLV2402, TLV3702, LM392, TLV2304, TLV2402-Q1, TLV27L2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/821783/tlv3702-comparator-used-as-opamp

器件型号:TLV3702
主题中讨论的其他器件:TLV2702TLV2402LM392TLV2304TLV2402-Q1TLV27L2

尊敬的论坛成员:

我想问推挽输出比较器(如 TLV2702)是否可用作(直流)放大器?

我假设'3702在内部没有任何频率补偿、因此应使用外部电路(在其'-'和'OUT'端子之间放置一个电容器)?

Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    放大器可用作比较器、但比较器不可用作运算放大器。

    您能否解释一下您在电路设计中尝试实现的目标?

    此致、
    Jonny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joseph、

    请看一下 TLV2402 -这是一款具有16V 电源的纳瓦级功耗放大器:

    http://www.ti.com/product/TLV2402

    此致、
    Jonny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    是的。 如果需要、您可以将比较器转换为非常差的放大器。 但通常使用集电极开路/漏极输出、而不是推挽输出。

    请参阅 Appnorte AN-74的第21节:

    四个独立运行的比较器(修订版 A)

    输出"PWM"以创建线性输出电压。 补偿和积分由输出电容器创建。

    TLV3702推挽式输出效果不是很好...您需要添加多个额外组件。

    您为什么要创建放大器? 我们确实有一些"组合"放大器和比较器器件、例如 LM392或 TLV2304。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jonny、

    非常感谢您提供的替代解决方案。 我的 PC 电路板空间不是很大、我需要 Q1级基准和具有毫微功耗且电源电压高于5V 的放大器。 Usig 双路 COMP/OPA 封装可能是一种极具吸引力的解决方案。 一个 OPA 用于构建带隙(不需要非常精确)、另一个 OPA 用作比较器。 TLV2402可能还可以、但响应时间有点长。 我必须调查是否可以对其进行访问。

    此致、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul、

    非常感谢您的评论和附注! 是的、您答对了:针对高速开关(两个逻辑状态之间)进行了优化的比较器推挽输出、与标准 CMOS 逻辑系列类似。 因此、如果推挽比较器(输出)在线性范围内运行、则可能会导致电流抑制增加(我的假设、您会发出警告)。

    遗憾 的是,TLV2304和3402都不是 Q1级器件:(因为'3402可以用作比较器(漏极开路器件)。

    不过、TLV2402-Q 可能用作堆频器、因此其响应时间很长。

    此致、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joseph、

    您的应用的适当响应时间是多少? 我们可以在运算放大器组中循环进入该线程、它们可能会帮助您选择更合适的器件!

    此致、
    Jonny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joseph

    我们尚未看到响应、因此我们将关闭此线程。  如果您需要任何其他支持、请随时回复或打开新主题。

    谢谢

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jonny、

    很抱歉耽误你的时间、我在度假。

    '2402的响应时间几乎可以接受、但 tr <=100us。

    最初、我选择了'3702器件、因为1个封装可以满足所有功能(1个运算放大器+ 1个比较器功能)。

    此致、

    Joseph  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joseph、

    在 AMP 团队中循环查看此帖子、看看他们是否可以为您的应用推荐合适的器件。

    此致、
    Jonny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joseph、

    如果 TLV2402-Q1过慢,请尝试下一个更快的, TLV27L2-Q1 ,然后 是 OPA2333-Q1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ron、

    感谢 VM 的建议! LV27L2可以正常工作、但是其 IDD 仍比预期的要高一点、因此需要审查系统设计。

    此致、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joseph、

    TLV27L2确实提供了正确的输出电压并且没有输入电流、这使得它成为一个很好的比较器。 但是、比较器模式下的输出高电平会受到 ICC 影响。 在线性模式下使用时、每个通道的正常 ICC 略高于5uA。 在输入差从-16V 扫描到+16V (电源也是16V)的比较器模式下、当输出和输入为低电平时、电源电流小于5uA、当输出和输入为高电平时、电源电流接近35uA。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ron、

    感谢 VM 提供有关27L2特殊功能的详细信息/调查!

    这对我很有帮助:因为在我的应用中、它的输出在 L 电平上花费的时间比 H 高很多、因此功耗更有利。

    此致、

    Joseph