This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/OPA454:微信桥振荡器。

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, OPA454, OPA743, OPA552, OPA452

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/822864/tina-spice-opa454-wein-bridge-oscillator

器件型号:OPA454
主题中讨论的其他器件:Tina-TIOPA743OPA552OPA452

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好、我对世界这个模拟器件比较陌生、经常处理嵌入式产品的电源设计。 我一直致力于生成一个振荡器。 它需要使用50Hz、48Vpp 交流信号驱动大约20mA 的容性负载。 我刚才进行了相同的 TINA 仿真、将 OPA743用作振荡器、然后使用 OPA454放大其输出。 我得到了我需要的波形。  

出于好奇、我尝试直接使用 OPA454来获得48Vpp 交流电压、但输出甚至低于 opa743。 有什么输入吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    。 我想你在谈论一个维也纳桥振荡器...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,主席先生,我是。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Siddhesh、

    可以从 OPA454 Wien-bridge 振荡器获得48 Vp-p 输出。 请注意、它使用负反馈和正反馈的组合。 需要在反馈钳位电路中找到闭环增益和电阻的正确组合。 有许多可能的组合会产生影响、但由于有许多变量、因此很难实现可提供 精确输出幅度的精确组合。 增益非常敏感、我使用 TINA 进行迭代、以找到产生近似输出振幅的值组合。 请注意 电路的慢启动特性。

    这里是 TINA 文件、以防您对电路进行实验。

    e2e.ti.com/.../OPA454_5F00_HV_5F00_Wien_5F00_bridge_5F00_01.TSC

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:  

    首先、非常衷心感谢您花时间回答问题。  

    在提出问题时、我忙于自己模拟一些电路。 在此过程中、我到达了一个电路、该电路为我提供了所需的振荡。 电路采用 opa552。  稳定时间看起来也要好得多。 尽管我更改了运算放大器 IC、但我认为仅由于其启用/禁用功能、我将返回到 OAA454。 但我认为这不应造成太大的差异。 我也将仿真该电路。  

    此外、我还将调试物理电路并对其进行微调、因为电容器的电容肯定会随应用电压的变化而变化、并且电路将以高于设计频率的频率振荡。

    如果您能验证设计并对所需的任何改进发表意见、我将不胜感激。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Siddhesh、

    我的仿真表明、OPA454应可用于您使用 OPA452进行仿真的电路中。 正如您对  该振荡器的肯定观察、必须仔细设置增益以获得所需的输出振幅。 此外、我注意 到您将电源电压降低至+/-25V、因此实现+/-24Vpk 输出将 OPA454置于1mA 输出电流的最大额定摆幅。 这可能是您必须考虑的问题。

    以下是仿真结果:

    这是我的 TINA 仿真文件:

    e2e.ti.com/.../OPA454_5F00_HV_5F00_Wien_5F00_bridge_5F00_02.TSC

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    再次感谢您的观看。 我的应用将是要求6mA 的容性负载。 OPA454的数据表提到了50mA 的输出电流。 此外,根据我的理解,数据表中的输出电压与输出电流间的关系图(下面附上了 snip)显示,不应存在48vpp 将涉及从+24V 到-24V 的摆幅等问题。 如果有问题、请纠正我的问题。  

    此外、我还尝试了 OPA454进行仿真。 经过一些细微调整、我得到了所需的振荡。 下面随附了相同的屏幕截图。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Siddhesh、

    所包含的 OPA454图10显示了输出电压能力如何 随着所需负载电流的增加而降低。 请记住这一点。 不仅 必须  驱动直接连接到 OPA454输出端 的负载、还必须驱动反馈和输入电路接地路径。  因此峰值负载电流实际上可能高于预期。

    此外、您还可以直接从 OPA454输出端接地端看到一个10uF 电容器。 运算放大器通常不能用于驱动如此大的电容。 尽管仿真并未指示除预期之外的任何振荡、但输出端的巨大负载电容 可能 会导致  意外的振荡情况。  如果这是由于相位裕度下降而直接导致的运算放大器放大器电路、则肯定会发生这种情况。 如果相位裕度变为零 、则反馈变为正 、并发生振荡。  只需确保电路不会中断至某些意外的振荡模式。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:  

    实际负载将在几百 nF 范围内。 但是的、我一定会注意您的建议。 我将 在本地采购一些 IC 、并尝试利用电路来检查它是否对我有效、然后回来让您了解结果。  

    谢谢、

    Siddhesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Siddhesh、

    好的、我希望你们的桥式振荡 器测试一切顺利。

    如果您现在可以关闭此 e2e、那将不胜感激。 如果您稍后需要更多帮助、请随时打开新的 e2e 查询。

    谢谢、Thomas

    精密放大器应用工程