This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9054:800mV 漂移波形。

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9054, TLV9034

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/820914/tlv9054-800mv-drift-waveform

器件型号:TLV9054
主题中讨论的其他器件: TLV9034

尊敬的 TI 专家:

有一个有关 TLV9054:的问题

此芯片被无负载、单电源加芯片外设器件载入。 使用振荡测试方法、200mV 交流块测试芯片14引脚输出波形如下所示、输出波形具有800mV 漂移波形。

通常、如果没有访问传感器、输出波形应为1.5V 基准。
测试点:1 2 3输出波形电压1.5V (空载时)

期待您的回复~

谢谢、
Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    您能否显示原理图?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kai、

    请参阅以下内容、SGM8634与 TLV9034引脚相同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    您正在尝试使用此电路实现哪些目标? 另请注意、TLV9054和 SGM8634的规格不同。  

    您是否注意到"ADC1 PC5"上的漂移为800mV? 您是否正在尝试构建电压跟随器电路?  

    此致、

    Bala Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bala、

    这是否意味着我应该在  "ADC1 PC5"上再次进行测试? 您能告诉我如何构建电压跟随器电路吗?  

    我选择 TLV9054只是参考 TI 的参考工具。

    谢谢、
    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robin、

    尝试在 C28被移除的情况下检查输出信号(无输入信号)。  

    我注意到 P2连接器产生1.5V 电源、但 P2连接器上没有接地连接。 连接到 P2引脚4的是什么以及电缆的长度是多少?  1.5V 电源非常干净(尝试交流耦合)。

    运算放大器的多个样本是否具有相同的输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Ronald、

    ,我再次进行了测试。 纹波主要发生在4G 模块通信连接时、且在连接前后波形稳定且清晰。

    我想纹波是由电源造成的。
    对此有任何建议吗?

    (TLV9054 VS SGM8634的纹波)

    谢谢、
    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    为避免电气干扰、请尝试使用适当的屏蔽电缆。 您可以尝试在法拉第笼中进行设置以阻止任何 EMI 噪声。 此外、您还应优先考虑适当的接地。 良好的接地和正确的屏蔽电缆应能阻止电磁干扰并保持测量信号清洁。  

    最后、要排除您的电源是否导致此问题、您可以尝试使用其他电源、并检查您是否遇到相同的问题。  

    此致、

    Bala Ravi