This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV341-Q1:额定电压和额定电流

Guru**** 2806825 points

Other Parts Discussed in Thread: LMV341, LMV341-Q1, LMV341-N

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/825306/lmv341-q1-rated-voltage-and-rated-current

器件型号:LMV341-Q1
主题中讨论的其他器件:LMV341LMV341-N

您好、TI 团队

我的客户有疑问。

请告诉我 IN+、IN-、OUT 的额定电压和额定电流。

数据表中指出、IN +和 IN-的额定电压为±5.5V

但是、未说明额定电流。

此致、

高志林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hayashi-San、

    没错、未指定。 您是否期望输入电压超过电源轨?  如果是、预计电流是多少? 输入电流是频繁出现还是仅在罕见的故障条件下出现?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Ronald San

    感谢您的回答。

    我认为他们很关心、因为数据表中没有任何说明。

    是否无法指示 OUT 的额定电压和 IN+、IN-、OUT 的额定电流?
    此致、
    高志林
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hayashi-San、

    LMV341-Q1基于 LMV341器件(而非 LMV341-N 器件)。  LMV341数据表更好地描述了 AMR 表中的引脚。

    任何引脚的负电压都不能超过-0.3V (相对于 GND 引脚)

    无论 V+电压如何、输入引脚(包括 SD 引脚)都可以高达5.5V;不存在连接 V+的二极管 (对于 LMV341-N、限制为 V++ 0.3V)

    输出可以高达 V++0.3V;两个电源轨都有二极管  

    根据数据表、输入引脚为负电压时产生的输入电流不应出现、但可以合理地认为-1mA 或更低电流是安全的。 没有通向 V+的路径、因此不能或不允许正电流。   

      根据数据表、来自超出电源轨的输出电压的输出电流(关断时)不应出现、但可以合理地认为+/- 1mA 或更低是安全的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Ronald San

    感谢您的快速响应。

    "-1mA 或更低电流是安全的。"

    它是-1A 到0A 吗?

    "+/-1mA 或更低电流是安全的"

    这 是否意味着-1mA 至1mA?

    此致、

    高志林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Koji-San、

    很抱歉我不清楚。

    "-1mA 或更低电流是安全的。" 意味着0mA 至-1mA

    "+/- 1mA 或更低是安全的"意味着-1mA 至+1mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Ronald San

    感谢您的快速响应。

    我知道。

    如果有问题、我将发布。

     

    此致、
    高志林